This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2677:驱动一个可变负载、而不会对增益产生(或最低)影响

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480295/opa2677-driving-a-variable-load-without-or-lowest-effect-on-the-gain

器件型号:OPA2677

工具与软件:

您好!

我正在使用 OPA2677并联驱动多条双绞线、从而产生可变负载。 输入是来自输出阻抗约为19Ω 的 DAC 的差分信号。 我需要一个介于1和2之间且带宽大于100MHz 的固定增益、并且该电路必须使用单个12V 电源运行。

使用平衡-非平衡变压器似乎可以匹配输入阻抗、增益和带宽都满足要求。 但我观察到、增益会根据负载值下降约2.5dB。 是否有办法减少这种依赖性?

此致、

e2e.ti.com/.../TX_2D00_LineDriver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我应该使用差分 VGA insted?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    您看到的增益差异是由于 隔离电阻器和您调整的负载出现的分压器导致的。 设计中的负载是否可能会发生变化、调整此衰减的信号增益将不起作用? 我还想为仿真中显示的容性负载添加、我们建议使用大约~20欧姆的隔离电阻器。 数据表的第7页提供了此信息的图表。 这将进一步衰减您在负载上看到的信号、因为同一负载的隔离电阻器上的压降甚至更大。

    此致、

    Ignacio