This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA892:输入电压摆动问题

Guru**** 2879770 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480405/opa892-input-voltage-swinging-problem

器件型号:OPA892

工具与软件:

您好!

我需要使用 OPA 892D 来构建放大器电路。 下面列出了我的问题:

 数据表没有提供有关如何确定 输入引脚1和8 (输入电压偏移引脚)电阻值的足够信息

当增益较大时(RF50k、RG 500)、OPA892D 确实存在输入电压摆动问题。 但对于 THS 4631、此问题不存在。  它们之间的内部结构是否不同?

它是否适合高增益应用?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weihao:

    数据表中的第6.3.1节提供了如何设置电位器来调整该失调电压的原理图。 没有任何值可用于调整每个 OPA892的偏移、因为每个器件都会因工艺差异而具有不同的偏移。 对于第二个问题、您是在测试台上的真实电路板上看到这个问题、还是通过仿真看到的这个问题?  器件的内部是不同的、因为它们是两个不同的器件。 不过、输入共模范围与具有更好输入范围的 OPA892有些相似。

    此致、

    Ignacio