This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:原理图审核

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479540/xtr115-schematic-review

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR111

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否查看随附的原理图?

我的客户是根据数据表设计的、但是不能正常工作。

输出端接至250 Ω 并测量两端的电压、但即使输入电流从4变为20 mA、同时保持输出约为3V、也没有变化。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR115设计用于2线系统。 在这样的系统中、整个发送器由回路电流供电、并且发送器的接地必须悬空。

    5VA_DA 来自哪里? 发送器和接收器是否都使用 AGND_IDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    +5VA_DA 和 GND 来自系统电源。

    有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、  

    您能解释一下您使用 VREG 和 VREF 的目的是什么吗? 这些是电压输出引脚。

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不得将 IRET 连接到系统地。 对于单独的电源连接、您有一个3线系统、并且必须使用像 XTR111一样的3线变送器。