This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC22C12-Q1:加电期间过流闭锁

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC22C12-Q1, TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480892/amc22c12-q1-overcurrent-latch-up-during-power-up

器件型号:AMC22C12-Q1
主题中讨论的其他器件: TPSI3050

工具与软件:

你好  

我的应用将同时使用 AMC22C12-Q1和  TPSI3050。  

条件:使能和锁存输入都被拉高至主电源电压。  
在初级电源电压上电斜升期间、该器件永久激活锁存输出(低电平)-这与预期不符、也不像数据表"7.4电源建议-...不需要任何特定的上电时序控制"中所述  
信息:在我们的其他电路中-在电源电压斜升后 X ms 激活使能-不存在这个问题。  

1.这是一个已知问题吗?  

2.确保设备按预期工作所需的上电顺序是什么?
(PRIM 之后使能/锁存输入的延迟时间为 XX ns。 电源电压高于 xx 伏)  


提前感谢您的答复。  

Lars Hummel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更具体的条件": "TPIS3050"的使能和锁存输入"锁存激活"都被拉高至主电源电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    您是否有任何可以随时分享的原理图或示波器捕获?  

    了解您是否更愿意离线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  
    我们可以离线讨论这个主题吗?  
    您可以将图表和原理图发送给我您的电子邮件地址。  
    THX