This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:TLC272按照设计不是一款轨到轨运算放大器

Guru**** 2387960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC272
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481373/tlc272-the-tlc272-is-not-a-rail-to-rail-operational-amplifier-by-design

器件型号:TLC272

工具与软件:

TLC272不是一款被设计成的轨到轨运算放大器(请见数据表)。

最大输出电压至少比上轨电压低1.2伏。

马来西亚生产的 TLC272芯片看起来像是"轨到轨"运算放大器。

我们测量的最大输出电压等于上电压轨。

20多年的经验、那会是个问题。

我们如何确保从墨西哥收到正确的商品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、新的裸片用普通 CMOS 级替代了输出级(N4/N5/R6)。

    不保证典型值;较宽的输出范围不被视为误差、并且旧器件正在逐步淘汰。

    PCN 作为警告发布、如果您需要对依赖于数据表未提供保证的特性的电路进行调整、则可能需要执行相应的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    liuming song 说:
    我们如何确保从墨西哥收到正确的商品?

    我同意克莱门斯。 数据表中指定了 TLC272的输出行为。  

    在2022年12月22日 中、此器件上又发布了 PCN、我认为您可能会看到 PCN 之前和 PCN 之后的产品之间的差异。 目前、库存中同时提供了这两种 IC。 如果您要在墨西哥寻找特定的"行为"、则必须修改电路。 当 PCN 之前(旧版)的 TLC272运算放大器电量耗尽时、只提供新的或 PCN 之后的产品。

    马来西亚制造的 TLC272是"马来西亚生产的 TLC272芯片看起来像"轨到轨"运算放大器"的 TLC272、即是 post_PCN 流程。

    在墨西哥制造的 TLC272可能仍然使用 PCN 之前的 Si 芯片。 新的 PCN 后运算放大器符合数据表技术规格(我猜是因为为什么没有对数据表进行修改、两种产品目前都在市场上销售)。  

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20221216011_20221222111743213.pdf

    liuming song 说:
    我们如何确保从墨西哥收到正确的商品?

    这是采购问题、我不知道是否有办法指定制造来源。 在进行购买时、您必须联系 TI 网上商店的客户服务或 TI 分销商。  

    例如、Digikey.com 可以区分有源和过时的 运算放大器产品、请参阅下面的链接。  

    https://www.digikey.com/en/products/filter/linear/amplifiers/instrumentation-op-amps-buffer-amps/687?s=N4IgTCBcDaIC4BsDGYDsEC6BfIA

    liuming song 说:
    对于我们的设计来说、这是个问题。

    正如 Clemens 建议、您不能依赖 运算放大器的特性来限制输出行为。 您的电路必须进行修改才能适应所做的更改。 我很乐意认真阅读原理图、并提供修改电路和/或应用的建议。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond