This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9361-Q1:有关输出短路的问题。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481142/tlv9361-q1-question-about-output-short-circuit

器件型号:TLV9361-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝你度过美好的一天!

在 DS 中、TLV9361-Q1的输出短路"继续"。 这是否意味着输出引脚可以长时间接地而不会产生风险?

但在注释(2)中说明"延长的短路电流、特别是较高的电源电压下、会导致过热、并且最终会发生损坏。" 如何理解这一点?

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路不会立即损坏器件。 但您仍必须确保功率耗散不会对器件造成堆叠(TA + RθJA×Pd < TJ)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    很抱歉、我仍然感到困惑。

    这是否意味着  当我确保功率耗散不会触发器件时输出可以继续短接至 GND?

    此致!

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 (功率耗散取决于短路电压和另一个电源之间的电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!