This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:~ 80MHz 方波的压摆率限制电路设计

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481134/opa860-design-of-a-slew-rate-limiting-circuit-for-80mhz-square-wave

器件型号:OPA860

工具与软件:

我的任务是设计压摆率限制电路、以便在~μ V 80MHz 条件下运行。

我已经根据 TI 应用手册 (sboa218b.pdf)尝试使用了超高速电压反馈放大器、但未能在如此高的输入频率下成功获得受控压摆率。

我还研究了跨导放大器、但到目前为止没有成功。  因此、我在寻找 TI 和本论坛的专家提供的一些指导。

我的设计要求如下:

1) 1)输入信号要求:

-方波、F = 80MHz、V_IN 为1Vp-p、RISE_TIME=300ps、FALL_TIME=300ps

-注:输入转换率为~ 3300V/us。

2) 2)压摆率限制器电路要求:

-增益为1V/V 至2V/V

-输入信号如上所述。

-输出是方波、压摆率限制为1100V/us (典型值)

-请注意,电路的转换率应该是固定的,但应该通过改变电容或电阻值来改变。

我开始想知道是否可以设计在80MHz 频率下满足这些要求的电路。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    我正在研究它,将返回给你。

    此致、

    Aditya Gosavi