This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:审查

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482134/tl331b-q1-review-sch

器件型号:TL331B-Q1

工具与软件:

您好!

请帮助客户查看 Sch.

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roxin:

    输入信号范围是多少? 和频率?

    我会将输入电容器放置到 GND、而不是另一个输入端。

    我还会在 RG36 (分压器节点至 GND)之间放置一个100nF 电容器以过滤基准。