This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:限制总噪声

Guru**** 2950510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567, OPA569, OPA392, OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461636/opa392-limiting-total-noise

器件型号:OPA392
Thread 中讨论的其他器件: OPA310、OPA567、OPA569

工具与软件:

您好!

我想继续学习以  其结尾的参考主题:对 电压到电流转换器电路进行仿真、我们最初讨论了(并仿真了)高达100kHz 的总噪声。   指出、"总噪声在更高频率下持续增加、因此必须使用 LPF 来限制信号才能获得这个值。" 现在、当我将总噪声的仿真扩展到10 MHz 时、这并没有限制总噪声。 它在100 kHz.Marek 后继续急剧增加。Marek 解释说 ,"我相信, 噪声增加 高于10MHz 是由不准确的开环输出阻抗(Zo)建模导致的、因此也不准确 不是 rea L"。

我知道 13 MHz 放大器的模型不能正确表征高于其增益带宽的频率的噪声。

但是、我对100kHz 和10 MHz 之间急剧增加的噪声感兴趣。 事实是 实数 如果是、为什么不受 LPF 限制?  它可以进一步受到限制吗?

谢谢。

此致、
Dan

PS:如果 参考的主题已经给出了答案、请告诉我。 我可能忽略了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我仔细研究了较高频率电流噪声增加的原因、结果发现  它 实际上 与通过 T1的偏置电流有关、而不是 OPA392的噪声。  将 R5增加到40 Ω 会使激光电流和噪声带宽降低10倍 、从而使10MHz 时的总集成电流噪声从560nA 降低到79nA -见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    感谢您的回复。

    我知道您的电路实现了更低的总噪声、因为您 通过将 R5从4欧姆增加到40欧姆、将负载电流从125 mA 降低到12.5 mA。  当然、这不是激光二极管的工作点。 您的目标是什么? 您是否通过执行此操作来确定 OPA 或偏置电流是否影响了总噪声?

    谢谢。  
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道激光二极管在更高的偏置电流下工作、而降低工作点的唯一原因是确定由什么来控制总电流噪声。  在上述情况下、主导噪声的不是 OPA392、而是通过 T1的电流电平。  当然、噪声的实际仿真幅度取决于所使用组件的宏模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marek 的澄清。  

    很抱歉没有早点回到您的位置。 我当时在 工作台上针对该电压至电流转换器(又名电流源)评估了不同的电源设计。

    然后、我使用不同的电源设计和此电流源电路来驱动单模激光二极管:

    由于您确定 通过 T1的电流是主要噪声源、因此 我在晶体管 T1 (10欧姆、100nF)之后增加了 LPF、这(根据仿真)减少了我们在没有1 MHz 的情况下(在仿真中)观察到的总噪声的增加。

    关于 PSSR、我必须使用直流/直流转换器。 为了降低降压转换器的噪声、我在  Vcc 和 Vsup 之间添加了一个 π 型滤波器和一个低通滤波器(根据您在原始线程中的建议、Rsup=10 Ohm / csup=100uF)和一个 LDO。

    我测量了激光二极管的频率稳定性、发现结果是在现有电流源基础上实现了改进。 此外、主要的"干扰"不是电流源的噪声、而是电源的稳定性。  

    最后一个问题:由于流经 T1的电流是主要噪声源、并且由于我只需要驱动125 mA、我能否摆脱导通晶体管 T1并直接从合适的运算放大器驱动激光二极管、从而进一步改善噪声水平?

    非常感谢您的支持。
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Dan

    马雷克上周出差,没有机会回应。  听起来您想知道是否可以使用我们的一款高输出电流放大器。

    以具有150mA 输出能力的 OPA310为例、由于放大器在125mA 电流电平下的压降、我认为您无法满足精度要求。  似乎您目前的解决方案是最佳选择。  不管怎样,马雷克都会发出一声提示。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,查克·辛斯,我感谢你令人放心和鼓舞的评论。 感谢您发送编修 。  这是卓越的客户关怀、也是我使用 TI 器件进行设计的原因之一。 在此论坛中、我从 TI 专家处收到的回复将会非常有用。 我只是想分享这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  针对 您最新提出的 "通过 T1的电流作为主要噪声源、并且由于我只需要驱动125 mA、我是否可以摆脱导通晶体管 T1、直接从合适的运算放大器驱动激光二极管以进一步提高噪声水平、"问题可能不会像出现的那么简单。  

    1.首先、用于替换 T1的任何运算放大器都将不是无噪声的、因此也会产生一些噪声、因此需要进行滤波

    2.对于大多数线性运算放大器来说、125mA 输出驱动是一个很大的需求- 有些像 OPA310 通常会提供150mA、但最小输出电流要小得多(请参阅下面)  

    替代品是使用双路 ALM2402F 等器件、或者一些昂贵的运算放大器(如 OPA567或 OPA569)、但这些不是精密的 -请参阅下面的整个列表:

     https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#1261max=5.5%3B24&451typ=0.2%3B10&sort=23typ;asc&