This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:在检测直流电压时 AMC1350和 AMC1351的区别

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481908/amc1350-difference-between-amc1350-and-amc1351-while-sensing-dc-voltage

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1351

工具与软件:

是否可以使用 AMC1350代替 AMC1351进行直流电压检测?  检测直流电压时、AMC1350和 AMC1351之间是否会有任何差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您可以使用 AMC1350检测直流电压。 规定的精度参数存在微小差异、除此之外没有差异。