Thread 中讨论的其他器件: INA210
工具与软件:
您好、
我的客户是 INA210-Q1、需要询问几个问题。
在正常情况下、流经我们产品分流电阻的电流约为65A~75A、I-peak 将达到200A。
与 INA210-Q1搭配使用的分流电阻的合适值是多少?
2. INA210-Q1的预期电流采样精度是多少?
3.如果要采样的最大电流是200A、是否可以采样一个100mA 的电流?
BR、
Zach
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、
我的客户是 INA210-Q1、需要询问几个问题。
在正常情况下、流经我们产品分流电阻的电流约为65A~75A、I-peak 将达到200A。
与 INA210-Q1搭配使用的分流电阻的合适值是多少?
2. INA210-Q1的预期电流采样精度是多少?
3.如果要采样的最大电流是200A、是否可以采样一个100mA 的电流?
BR、
Zach
尊敬的 Zach:
在回答这些问题之前、我需要更多的信息。
1.客户是否打算在高侧或低侧应用中使用 INA210?
2、流经产品的电压是多少?
3.他们打算使用什么增益?
4.供电电压是多少?
5.他们可以使用哪种电阻器? 表面贴装? 特殊电阻器?
我们还提供了有关如何选择分流电阻器的应用手册、请参阅以下内容:
https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/de-de/4/3816841626001/6076324596001.mp4/subassets/current-sense-amplifiers-how-to-choose-a-shunt-resistor-presentation-quiz.pdf
此致!
Mallika Senthil
尊敬的 Mallika:
1.您可以参考下面的方框图。
2、 流经产品的电压是多少?
5~18为12V、客户要求 T Ü V S Ü D 能够工作
3. 您打算使用哪种增益?
我还不知道,我想听到你的建议。 我们要使用栅极驱动器进行电流采样、但电压分辨率仅为500uV。
假设采样电阻为0.00005欧姆、电流分辨率只能达到10A。 0.00005欧姆(分流电阻器)* 10A = 0.0005V = 0.5mV = 500uV (分辨率)
问题1:如果我希望电流采样分辨率在0~200A 范围内达到100mA、并且将电流采样误差控制在10%以内、您对 INA210-Q1有哪些设计建议?
问题2:如果 INA210-Q 无法对0~200A 的整个范围进行采样、那么 INA210-Q 能否与栅极驱动器一起工作、一个用于对高电流器件进行采样、另一个用于对低电流器件进行采样?
4.供电电压是多少?
INA210-Q1的电压为5V
5.您喜欢使用哪种电阻器? 表面贴装? 特殊电阻器?
目前、我们更倾向于使用表面贴装器件

BR、
Zach
尊敬的 Zach:
1.
[报价 userid="620462" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478737/ina210-q1-current-sensor-sampling-accuracy ]与 INA210-Q1搭配使用的分流电阻有何合适的值?[/QUOT]在选择分流器时需要考虑多个因素、下面我将向您介绍一个示例。
假设测量的最大电流为200A、Vs=5V、增益= 50V/V 
如果电源电压为5V、则输出限制为5V Vshunt = Vout/Gain = 5/50 = 0.1V。 Rshunt = Vshunt / Iload = 0.1/200 = 500 μ s。
然后分流器上会通电 P =V*I=0.1*200=20W。 这是一个大功率耗散、因此能够处理该功率的电阻器的尺寸会更大。 为了缓解这种情况、可以使用两个并联的分流器将电流和功率分开。
我已经使用过 TI 的 误差计算工具 来计算不同增益下的失调电压和增益误差。 如您所见、总误差比65A 高10%以内、但在100mA 下、该误差太大。 这是因为我们器件的范围最大可以跨越2到3个十进制、而从100mA 到200A 的范围接近4个十进制(200、20、2、0.2)。 
2.
[报价 userid="620462" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478737/ina210-q1-current-sensor-sampling-accuracy/5681141 #5681141"]如果我希望当前采样分辨率达到0~200A 范围内的100mA 且将当前采样误差控制在10%以内、您对 INA210-Q1有何设计建议?当您提到采样分辨率时、您是说要将测得的最小电流设置为100mA、还是要使测量精度处于100mA 范围内?
如果范围高达200A、则无法测量100mA、但可以实现100mA 精度。
此致!
Mallika Senthil