This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:运算放大器解决方案请求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481707/tlv9062-op-amp-solution-request

器件型号:TLV9062
Thread 中讨论的其他器件:INA381

工具与软件:

嗨、团队:

客户有这样的要求:输入电流为1.5uA~400uA、 需要将电流信号传输为电压信号、然后是同相放大器信号、最后将信号与0.3V 进行比较以获得高电平信号。 当输入电流为1.5uA 时、需要获得高电平输出、总响应时间需要限制在50us 内。 您能否帮助使用运算放大器实现上述要求、包括信号转换、信号放大器和比较。 顺便说一下、系统输入电压是3.3V。 因此、如果有任何建议、请帮助提供 PN、如果可能、还请与我们共享系统设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是通过使用差分放大器并添加比较器来测量分流电阻器上的压降来实现的。 有带比较器的集成电流检测放大器、例如 INA381。

    您的电路可以承受的电阻器上的最大压降是多少?
    输出应该在什么电流下处于低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    克莱门斯提出了一个很好的建议。 我还建议使用分流电阻器和固定增益电流检测放大器来检测电阻器两端的电压。 正如 Clemens 所说、可以使用带集成式比较器的电流检测放大器、或使用电流检测放大器和分立式比较器。

    请随时向我发送有关此应用程序的其他详细信息的电子邮件。