This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:请查看 TL331-Q1的原理图、并有一些问题

Guru**** 2794015 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1, TL331LV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482736/tl331-q1-please-review-the-schematicof-tl331-q1-and-have-some-questions

器件型号:TL331-Q1
主题中讨论的其他器件: TL331LV-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TL331-Q1绘制了原理图。 您能回顾一下该原理图吗?

还有其他问题;

向 HV_VDC_D 施加0.5V~4.5V 电压是否可以?

1-1. 如果我向 HV_VDC_D 施加0.5V~4.5V 电压、在应用5VLV 时是否有任何限制? (也就是说、如果要向 HV_VDC_D 施加0.5V~4.5V 的电压、应施加大于1.5V 的电压。)  

2.如果我将5VLV (实际5V)更改为13VLV (实际12V)、您是否可以预期输出电压 HVFLT_OV?

2-1. 输出电压的变化是否取决于输入电压 HV_VDC_D?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL331-Q1的共模输入电压范围有限;使用5V 电源时、您不得使用高于3V 的输入电压

    使用12V 电源就可以正常工作。 但对于类似这样的低压应用、您应该使用 TL331LV-Q1等低压比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    向 HV_VDC_D 施加0.5V~4.5V 电压是否可以?

    否、您不能在 HV_VDC_D 上施加0.5V 至4.5V 的电压 正如 Clemens 所说、该比较器的输入共模电压范围为 VCC - 2V = 3V。 如果您的 HV_VDC_D 的范围为0.5V 至4.5V、则两个输入可能都高于输入共模电压范围、并且比较器的输出可能不正确。

    1-1. 如果我向 HV_VDC_D 施加0.5V~4.5V 电压、在应用5VLV 时是否有任何限制? (也就是说、如果要向 HV_VDC_D 施加0.5V~4.5V 的电压、应施加大于1.5V 的电压。)  

    是的、您需要增加5VLV、这样就不会出现两个输入都高于输入共模电压范围的情况。 或者、您可以更改同相终端的开关阈值、以确保该终端始终处于输入共模电压范围内。 这样、您可以向 HV_VDC_D 施加0.5V 至4.5V 的电压、因为其中一个输入处于输入共模范围条件内(请参阅 TL331-Q1数据表中的第7.2.2.1节"输入电压范围")。

    您能否详细说明问题2和2-1的含义? 我不确定您在这里指的是什么。 由于上拉电压将从5V 变为12V、因此输出电压会更高。