This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:240VAC 输入功率检测器的参考设计

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC1302, ISO1212, AMC130M02, AMC1300, AMC1350, AMC3330, TIDA-010960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481686/amc1302-ref-design-for-240vac-input-power-detector

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件:ISO1212AMC130M02AMC1300、AMC3301、 AMC1350AMC3330TIDA-010960

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想设计一个240VAC 输入功率检测器。 最大功率为1.8KW。

您能否说明是否 建议将 ISO1212用于交流电压检测、是否建议将 AMC1302用于交流电流检测?

我们有相似的参考设计吗? 谢谢!

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    客户是否需要测量电压和电流、或者简单地了解是否存在电压和电流?  

    客户要求的准确度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    客户想要制造的产品是具有能量监控功能的智能插头(电表)。  一种方法是测量交流电压和电流、然后计算瓦特。

    客户没有说明精度要求。 粗略的测量就没有问题了。 我们是否有基于此要求推荐的解决方案?

    此致!

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我建议先使用 AMC130M02。 该器件具有集成式直流/直流转换器和两个输入通道、可通过 SPI 输出测量电压和电流。 这提供了一种易于使用的集成解决方案。  

    如果优先使用模拟输出、则可以使用 AMC3301和 AMC3330。 如果客户更喜欢自行获取或已向同一节点提供偏置、我们也有没有集成直流/直流转换器的类似器件。 AMC1300和 AMC1350。  

    我们还提供具有调制器位流输出的器件、这在分析数据时提供了极高的灵活性。 需要具有 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)的控制器来滤除调制器位流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex!

    AMC130M02看起来很适合此应用、我也向客户推广了采用 AMC130M02/TIDA-010960的参考。

    此致、

    Terry