This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3605:关断控制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482821/tlv3605-shutdown-control

器件型号:TLV3605

工具与软件:

Hallo TI 团队、

我们在新产品开发中使用 TLV3605。

我们不打算使用关断功能、并且应 永久启用比较器。

问题是、关断引脚是否可以保持悬空、或者是否需要将该引脚连接至 VCC 以确保安全运行?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /SHDN 引脚的指定漏电流在低电平时更大;这就好像有一个上拉电阻器。

    但数据表实际上并未说明这一点。 因此、唯一安全的方法是将/SHDN 连接到 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的克莱门斯, 谢谢你的快速反应。