This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481075/iso224-iso224

器件型号:ISO224
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

大家好!

为了实现信号完整性、我们需要以下提到的器件的 IBIS 模型。

1. ISO224BDWVR

2. OPA992IDBVR

请提供。

此致、

Babu.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    产品页面上的工具和仿真下提供了适用于 ISO224的 TINA-TI 和 PSPICE for TI 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们需要使用 IBIS 模型进行信号完整性分析。

    请提供 IBIS 模型。

    此致、

    Babu.M