This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低侧单向 OC 检测

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9031, TLV3231, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479999/low-side-uni-directional-oc-detection

器件型号:TLV9002-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3231TLV3201、TLV9031

工具与软件:

您好!  

       我的客户正在设计48V 汽车 BMS 系统。 最初、它们评估 TPS4800 + INA 解决方案、以满足双向 低侧 OC 检测、但由于 对成本敏感、我重新选择 TPS4800+放大器解决方案、4800可以检测到放电方向的 OC、放大器电路进行另一个方向的 OC 检测。   

因此、想检查低成本 Q 级放大器是否可以做到这一点、您是否有 PN 和设计建议?  

BTW、OC 信号的输出需要直接控制 TPS4800以打开和关闭接触器。 谢谢。  

 规格如下:

1. 10A 精度1%

2、功耗: 0.1mA 最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    线程标题显示为单向、而线程文本显示为双向;这是什么?  10A 提供了多大的信号或感应电阻器值?  您是否需要检测时间?

    下面是一些常规双向信息。

    https://www.ti.com/lit/sboa223

    https://www.ti.com/video/6130991705001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron  

            有。 解决方案多次改变。 最后、为了满足成本和低功耗要求、他们决定将 TPS4800用于一个 方向 OC 检测、并将放大器+比较器用于另一个方向 OC 检测。 低侧.   

    我指的是下面的设计芯片推荐、 我向他们推荐的是 OPA317QDBVRQ1 +TL391BQDBVRQ1。 我们需要验证接下来的延迟和功耗。  对于低侧 OC 检测、您是否有更好的建议? 谢谢。  

    www.ti.com/.../CIRCUIT060075

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的放大器/比较器方案没有任何问题。  通常、客户寻求比 TL391等通用比较器更快的响应、并可选择 TLV3201、TLV9031甚至 TLV3231等更多功能。  如果需要更快的响应、则只需要考虑其他选项。

    卡盘