This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA892:交流耦合 TIA 电路设计问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481130/opa892-issues-with-ac-coupled-tia-circuit-design

器件型号:OPA892

工具与软件:

您好!

我目前正在为我的应用设计交流耦合 TIA 电路。

应用规格:

跨阻增益:~Ω 40kΩ

信号带宽:4–6 MHz 光信号

为了防止直流电平导致饱和、我在设计中实现了一个直流消除伺服。

我参考了 TI 交流耦合放大器文档(www.ti.com/.../sboa324a.pdf) 以获取指导、并相应地构建了电路。

对于晶体管、我使用了 BC547 (类似的型号)、由于偏置似乎是必要的、因此我向每个运算放大器的同相端子施加了2.5V 偏置。

不过、遗憾的是、电路无法正常工作。

更具体地说、它似乎在振荡(仿真工具在中间停止)。

我使用 PSpice for TI 进行仿真。

您能帮助我识别设计中的任何错误吗?

此外、对于任何关于降低噪声密度的建议、我表示感谢。

目前、我正在考虑使用电流噪声较低但仍符合我应用要求的运算放大器、但我不确定这是否可行。

感谢您的帮助!

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    偏置可能是个问题、可能无法在仿真中达到稳定的偏置点。 您是否可以尝试进行单电源配置(30V)并将同相输入设置为1/2 Vs (15V)? 从噪声性能的角度来看、有几个噪声源都会导致总噪声。 降低放大器本身的电流噪声可能会产生重大影响。 实施 FET 器件有助于降低总体噪声、因为这将具有最低的电流噪声、但具有大电源电压范围的 FET 选项受到限制。

    此致、

    Ignacio