This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:不作为电压跟随器运行。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482044/lm2903b-not-operating-as-voltage-follower

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件:LM2903

工具与软件:

我使用 LM2903作为简单的电压跟随器。 但是它不是跟随输入电压、而是开始生成大约2MHz 的方波。 方波的占空比随着同相引脚输入的变化而开始变化。  

电源电压: 5V

上拉电阻器:4.7K

输入范围:0 - 4.5V

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/pastedimage1741077381595v1.png

输出端出现振荡的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2903B 是比较器、而不是运算放大器。

    (而且您不得使用高于3V 的输入电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    正如 Clemens 所说、LM2903B 是比较器、不应在运行时提供负反馈。
    请使用单位增益稳定运算放大器进行电压跟随器操作。