This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:PFM 调制

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482381/lm5148-pfm-modulation

器件型号:LM5148

工具与软件:

您好!

当 LM5148处于 PFM 调制模式时、它是否始终使用最短导通时间、或者对其进行调制?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    否、在 PFM 模式下、导通时间由峰值电流限制设置。  其中 PFM 峰值电流限制为满量程电流限制的20%。  希望这有道理。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您能帮我讲一讲数学吗?

    VIN = 36V

    VOUT = 3 - 21V

    最大输出电流= 8A

    开关频率为220kHz

    电感器8.2uH

    20%输出下预期的最大峰值电感器电流是多少、而1.6A (8A x 0.2)是多少?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你在使用 Keith 时是什么 Rsense。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rsense 为1.5m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线。  谢谢。

    David。