This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:差分输出端的噪声问题

Guru**** 2909490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473897/iso224-noise-issue-at-the-differential-output

器件型号:ISO224

工具与软件:

IC 用于隔离、此电路是按照数据表中的建议实施的。 但是、观察到大约70mV 的输出噪声。 请推荐可降低这种噪声的可能解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothish、

    您是否添加了任何输入或输出滤波? 我能否请您查看您的输入、带有观察到的噪声的输出以及项目的原理图/布局? 那么我将能够提供更好的建议。

    谢谢!

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的 答复。
    我使用的电路与数据表中提供的电路相同。 输入信号从 DAQ 器件的模拟输出馈送、我在将其连接到电路之前使用了 CRO 进行了验证。 输入似乎无噪声、噪声水平低于1mV。 此输出还连接到 CRO 以进行监控。 随附了输入和输出详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothish、

    感谢您提供的信息。 如果输入显示无噪声、则可以检查电源是否无噪声。 您还可以添加输出滤波来帮助降低噪声。 您是否也有布局图片?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过获取电源电压、通常低于2mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothish、

    您施加的输入信号是什么? 是否添加了任何输出滤波?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入为1VDC、输入未使用滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothish、

    如果输入中没有噪声、但输出中有噪声、请按照建议对输出添加滤波。 确保您在建议的运行条件下运行并使用建议的电源值。 还要确保在高压侧和低压侧使用单独的接地。 我进一步建议您 是否共享 布局和输入信号波形。  

    谢谢!

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然由于出现10 kHz 信号而通常不鼓励进行输出滤波、但我计划实施滤波器以进行测试。 您能否为特定的德州仪器(TI) IC 推荐一个标准截止频率。

    输入以及输出和电源的接地端是分开的、具体取决于工作条件范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothish、

    您可以将滤波器的大小设置为比您尝试测量的信号高一个十倍频程。 请告诉我这是怎么工作的。  

    此致、

    EVA