This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML-SP:短路电流和持续时间

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482394/lm124aqml-sp-short-circuit-current-and-duration

器件型号:LM124AQML-SP

工具与软件:

您好!

它的 短路电流和持续时间是多少? 在其数据表中、它列出了其额定短路持续时间(连续)和额定最大值(60mA)。

 

我的问题是实际测试的最大短路电流是多少以及测试此电流的持续时间(如果可用)。

谢谢!  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    它的 短路电流和持续时间是什么? 在数据表中、它列出了其额定短路持续时间为连续、额定最大持续时间为60mA。

    下表列出了短路测试条件、当发生短路时、它仅适用于每个封装的单个运算放大器。  

    [quote userid="338491" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482394/lm124aqml-sp-short-circuit-current-and-duration 通过测试的实际最大短路电流是多少以及测试时长、

    LM124AQML-SP:最大 短路电流约为-60mA 至-70mA、具体取决于 Vcc 和/或 Vee。 当运算放大器的输出端子短接至 GND 时、电流从等效方框图中灌入、因此额定值显示为负值。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

    HVA 应用团队