This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:建议的电容器 ESR 值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483556/amc1350-the-recommeded-esr-value-of-capacitors

器件型号:AMC1350

工具与软件:

你(们)好

这里有两个问题。 您能为这些提供帮助吗?

-由于数据表建议使用下图所示的低 ESR 电容器,您能告诉我们推荐的 ESR 值是多少吗? 我希望得到需要的电阻小于 xx 欧姆的答案。

-您是否还可以确认 AMC1350EVM 的原理图和布局是否符合数据表中的图10-1?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    对于电容器没有特定的 ESR 要求。 这只是为了确保为器件提供适当的电容、以实现快速启动时序。  

    有关问题、请参阅 AMC1350EVM。  图10-1正确。