This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:PCN 更改/标记

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324A, LM324LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482958/lmv324-pcn-changes-markings

器件型号:LMV324
主题中讨论的其他器件: LM324LV

工具与软件:

你(们)好

有一个用于 LMV324IDR (PCN# 20230128000.1)的 PCN 说明了几个变化、尤其是切换到300mm 晶圆。  PCN 还规定、预计不会影响形状、适用性、功能、质量或可靠性(正/负)。  我们还知道、有些器件已在标识方面进行了标准化(PCN # 20211123004.0)。

我浏览过两个数据表、发现数据表中的电气特性没有差异。 您能否确认这一点?  

出现这个问题是因为我们注意到在我们的设计中、输出摆幅的差值大约为40mV、低电平。 因此、以下哪些器件是根据哪种工艺(LBC9或 BCB)制造的问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的限值没有变化。 典型特性可能会变化。

    您在哪个输出电流下测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "旧"‘多年来的输出电压约为40mV。 变化后、我们测得的值大约为5mV。 此时的灌电流为20uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph,

    VOL (输出电压低电平)约为40mV 空载(BCB)、现在它刚刚高于0mV (LBC9);那么是的、这是真实的。  PCN 包含设计和晶圆工艺。 VOL 设计是具有抗饱和的 NPN 集电极、现在为 NMOS 漏极。 产品说明书中并没有限制这种技术的优势。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑新芯片与 LMV324A 或 LM324LV (两个 CMOS 器件)完全相同;有关典型值、请参阅这些数据表。