This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9154-Q1:温度依赖性

Guru**** 2381240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9154-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482726/tlv9154-q1-temp-dependency

器件型号:TLV9154-Q1

工具与软件:

专家、您好!

TLV9154-Q1的 PSPICE 模型是否仿真性能温度依赖性?

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 和之山、

    [quote userid="315483" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482726/tlv9154-q1-temp-dependency TLV9154-Q1的 PSPICE 模型是否仿真了性能和温度的相关性?

     TLV9154-Q1 Spice 模型仿真中不存在温度行为。 以下是模型中的行为覆盖。  

    有什么问题? 请告知我们。  

    此致!

    Raymond

    HVA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    我们的客户希望在构建实际电路板之前确认与温度相关的行为。

    无论如何、我理解并将建议他们使用 SAMPLE 或 EVM 进行评估。

    此致、
    Kuramochi 一树