This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4316:NJM1431AU (TE2)的替代器件

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1, TL431LI-Q1, TL1431-Q1, ATL431LI-Q1, TLA431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482082/tlv4316-alternative-of-njm1431au-te2

器件型号:TLV4316
主题中讨论的其他器件:TL1431-Q1ATL431LI-Q1、TL431-Q1 、TL431LI-Q1 TLA431

工具与软件:

嗨、团队:

您是否有 NJM1431AU (TE2)替代器件、基准电压为2.465V、P2P 支持吗?

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL431-Q1、TL1431-Q1、TL431LI-Q1、ATL431LI-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lilian、

    遗憾的是、我们没有 Vref = 2.465V 的并联电压基准。 您能否提供一些有关您的应用以及为何使用2.465V 的信息?

    我建议使用 Vref = 2.495V 的新 TLA431。

    TLA431数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NJM1431AU-TE2输出2.465V±2%、因此最大值为2.5143V。具有2.495V 电压和更严格容差的 xx431器件保持在该值以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您指出这一点。

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。

    此致、

    Andrew Li