This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202-Q1:TLV3202-Q1:输入分压器电阻器选择

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481248/tlv3202-q1-tlv3202-q1-input-divider-resistor-selection

器件型号:TLV3202-Q1

工具与软件:

您好!

客户使用两个 TLV3202-Q1来设计一个简单的 o/u 电压检测电路。 如何选择 输入分压电阻器、以降低电阻引起的损耗。 我们知道、 由于比较器输入阻抗、 抗干扰等的限制、R 不能太大  

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最高温度下、输入偏置电流最多为5nA;流经分压器的电流必须大得多才能减少误差。 (在您的电路中、1%的误差可能不是问题。)

    对于较高的电阻值、特定的噪声电流将导致较高的压降。 为避免这种情况产生高频噪声、请将电容器与一个电阻器并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢你。  

    根据你的回答、我有两个问题。

    • 如何 量化"大得多"?
    • 电容器应与哪个电阻器并联? 如何选择 电容?

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输入偏置电流仅流经分压器的其中一个电阻。 具体使用的值取决于电阻比、但根据经验、分压器电流应大100倍才能获得小于1%的误差。

    2.电容器是位于顶部还是底部无关紧要。 上电期间、电容器上的电压为零并缓慢上升、因此分压器电压将缓慢变化、直到达到所需值。 电容器和另一个电阻器构成一个 R-C 低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    您指的是什么电路? 您是否有您所想到的原理图?

    我们在此处提供了有关创建窗口比较 器的资源:窗口比较器电路(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens 和 HO、

    感谢您的详细答复。 我是对吗?

    BR、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.您需要多快的加电速度? 您需要滤除什么噪声频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    您能分享一下您心目中的完整原理图吗? 它的窗口与只有一个比较器相比如何? 需要监控12V 电压轨还是5V 电压轨?