This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA126:INA126

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, OPA2342, INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477306/ina126-ina126

器件型号:INA126
主题中讨论的其他器件:OPA2342、TLV3201、

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 INA126、TLV3201和 OPA2342进行热电偶测量。 热电偶输出被馈入 INA126输入(0.951mV)。 增益就是我们设置为300的值。 因此、当我们反算(605.2mV/300)时、OPA2342 (作为电压缓冲器的 U549)的输出为605.2mV、它 达到2.02mV。

这里、问题是输入:0.951mV (通过校准的万用表测量)、但当反算时、输入为2.02mV。 关于电路额外获取1.07mV 输入的地方、您能否提供一个详细的答案?

下面是供您参考的电路表示。

此致、

Murugavel.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您在 E2E 上再次发帖! 这里有两个罪魁祸首。

    1. 首先、请将 R1390替换为0欧姆电阻器或焊接电桥。 则该节点上的电阻会在输出中引入增益误差
    2. 其次、以输出为基准的失调电压将在30mV 范围内
      1. 数据表失调电压通常为100uV (以输入为基准)。 此100uV 乘以300V/V 的输入失调电压将提供+/-30mV 的失调电压。

    附带注释、但不会导致您的问题、如果 OPA2342的通道 B 未使用、请组装 R1515和 R1516。 不施加电压状态可能会导致输入状态未定义、并可能导致从运算放大器额外消耗不必要的电流。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    感谢您的答复。 我在 TI 手册中找到了以下关于热电偶测量的陈述。

    据我所知、由于"中间金属定律"、PCB 布线用作冷接点。 如果我的解释正确、我们不能认为 PCB 布线可以用作冷端吗? 如果是、则 无需 RTD 和其他检测技术。 如果我错了,请纠正我。

    此致、

    Murugavel.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Murugavel、

    本声明的重要部分在您复制的段落后面。 可以、此中间连接可被视为您的基准结、但是:

    '当基准结的温度已知时、结点 A 的绝对温度可被计算。'

    这就是 RTD 使用的功能。 它提供可确定参考温度的绝对温度范围。 在上一个线程中、建立一个参考点时、无需对任何外部组件进行冷端补偿。

    想象一下、如果我有10个传感器、我告诉您它们都以一致的1mV/°K 响应温度、但不要告诉您每个传感器在273K 处的起始电压是多少。 现在假设该起始电压范围可以是+/-1V 之间的任何值。 如果您将基准点设置为0V = 273K (0C)、则一个传感器在0C 时读取的电压为500mV、而另一传感器在0C 时读取的电压为-500mV。 尝试从每个传感器的随机偏移量中反向求解绝对温度将产生计算出的温度737K 或-227K (低于绝对值0!)、而实际上房间是273K。 这些值被夸大了、但目的是为了说明相对论与绝对测量的重要性。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerasimos。

    如您所知、在我们现有的电路中、冷端不存在、且电路已冷却下来进行 PCB 制造。 仅供参考、我再次共享电路。

    因此、我已经计算出电路在无冷端情况下将产生多少误差。 请查看下面的计算方式。

    例如:室温10摄氏度、实际冷端温度10摄氏度、正确温度(原始实际温度)为130摄氏度。由于没有冷端、温度在25摄氏度时将显示为145摄氏度。

    25degC-10degC=15 degC  

    15°C+130°C=145°C

    请找到您对此计算的见解。 如果您有任何其他计算方法、请告诉我。

    Alos、请告诉我 TI 是否有任何具有冷补偿功能的 INA

    此致、

    Murugavel.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Murugavel、

    我可能理解不正确。 塞贝克效应将根据热电偶热侧和基准侧(冷端)之间的温差产生电压。

    如果基准侧温度未知且变化、则由于您不知道基准点、因此将具有变化的误差、因此无法准确测量预期电压。

    https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/thermocouple-basics-using-the-seebeck-effect-for-temperature-measurement/

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    能否简单地解释一下第一点? 电阻器 R1390如何造成增益误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:  

    我将在 Gerasimos 外出时介绍这一主题。 在典型应用部分的数据表中、如果基准引脚将接地、则该连接需要具有低阻抗、以便获得良好的共模抑制。 如果您将一个电阻器直接接地至这个引脚、这将为您的输出引入误差。   

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    感谢扫描响应。 您能否解释一下、在 Vref 引脚中增加的电阻是如何导致增益误差的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:  

    额外的电阻器将 添加到直接连接到运算放大器 A2的反相输入的内部电阻、参见下图。 这种内部电阻器的不匹配会改变增益公式、并降低 CMRR。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley