This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9362:无法使用 PSpice-model

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475366/tlv9362-unable-to-use-pspice-model

器件型号:TLV9362

工具与软件:

我已经尝试下载 TLV9362-PSpice-model、并尝试将其用于 PSpice Cadence 版本17.4中的仿真。

我可以包含原理图符号、但当我尝试进行仿真时、会收到一条"子电路中存在未知子电路/错误"消息。

如何使该仿真正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    [报价 userid="579959" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475366/tlv9362-unable-to-use-pspice-model "]我尝试下载 TLV9362-PSpice-model 并尝试使用 PSpice Cadence 17.4版进行仿真。

    我的 PC 中没有特定的 Cadence 版本、但子电路在 PSpice 模型中、可能需要正确导入。 我在其他仿真工具中尝试了 PSpice 模型、它似乎在工作。  

    在 Spice 模型下载选择中、您还可以选择 TINA TI SPICE 模型、该模型也适合该工具。  

    请重试。 如果您遇到此错误消息、请捕获错误并将图像附加到查询中。 我将请我们的建模工程师查看具体版本。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:  

    我要结束这个查询,因为我没有从你那里听到。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond