This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:LM6172IM

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6172QML-SP, LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483066/lm6172-lm6172im

器件型号:LM6172

工具与软件:

我正在查找辐射测试数据。  我们需要验证它是否满足我们对 LEO 的要求。  查找 TID 和 ELDRS 数据。 这是一个5年的任务寿命。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

     感谢您联系我们。 LM6172QML-SP 是一款完全符合航天标准的器件、性能高达100kRad 和300kRad。 这将满足 LEO 应用(高达30-50kRad)的要求。  

      LM6172的无 ELDRS 版本(LM6172AMGWRLQV、5962R9560403VXA)、额定电流为100krad (Si)。 我们还有一个 LM6172版本(LM6172AMGWFLQV、5962F9560402VXA)、在高剂量率下的额定电流为300krad (Si)。 无低剂量率辐射损伤增强(ELDRS)版本仅获得100krad (Si)的认证、因为一个产品在低剂量率下需要超过一年的时间才能达到300krad (Si)。 在测试停止前、无 ELDRS 器件的实际测试额定值为200krad (Si)。 该器件通过了高达200krad (Si)的辐射水平、但 MIL-PRF-38535中的标准辐射水平为100krad (Si)和300krad (Si)、在200krad (Si)下无中间水平。 此处展示了通过200krad (Si)进行的测试。"  LM6172AMGWFQMLV 处于高剂量率下额定电流为300krad (Si)的器件下方。

     数据文件链接: www.ti.com/.../snaa186.pdf

    谢谢!
    SIMA