This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:LM139D -辐射规范

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM139-N, LM139AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483064/lm139-lm139d---radiation-specification

器件型号:LM139

工具与软件:

我正在查找辐射测试数据。  我们需要验证它是否满足我们对 LEO 的要求。  查找 TID 和 ELDRS 数据。 这是一个5年的任务寿命。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们无法推测出未经过辐射测试的器件。

    LM139DR 是一个原生 TI 商用器件。 该裸片工艺未进行辐射测试。

    我们的大多数"QML"和防辐射("V")器件均基于美国前半导体工艺和设计。

    美国国家半导体 LM139裸片工艺和设计在各系列产品中基本相同、但真正的防辐射"QMLV"器件可能需要额外的处理步骤、因此它们与 QML 或商用器件并不/完全/相同(可能与~98%相似)

    LM139-N 系列是商业版、基于相同的 National 基本设计。

    LM139AQML 系列更接近一点-因为 QMLV (防辐射)版本与经过辐射测试的芯片相同。

    可从 QCI 系统获取/883、B、QML 及 QMLV 器件的批次测试结果:

     https://qci.itg.ti.com/

    另请参阅 LM139AQML 页面的"技术文档"部分、以了解辐射报告:

     https://www.ti.com/product/LM139AQML#tech-docs

    以及辐射手册:

     https://www.ti.com/seclit/eb/sgzy002a/sgzy002a.pdf

    当然、这仅供参考、TI 不保证任何非防辐射器件的辐射性能。 在任何级别使用任何空间都将由您自己承担风险。