This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:同相单位增益放大器、输入悬空、输出为高电平

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482368/lm2902-noninverting-unit-gain-amplifier-input-float-output-is-high-level

器件型号:LM2902

工具与软件:

嗨、团队:

在同相单位增益放大器中、)、电压跟随器(__LW_AT__当输入悬空、无信号时、为什么输出为高电平? 当输入悬空时、它们的任何放大器是否能够输出低电平(故障)?

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    [报价 userid="571042" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482368/lm2902-noninverting-unit-gain-amplifier-input-float-output-is-high-level "]当输入悬空、无信号时、为什么输出为高电平? 当输入悬空时、它们的任何放大器是否可以输出低电平(故障)?

    同相输入节点具有高阻抗。 当它浮动时、节点电压可以达到 Vcc (随机移位并流向 Vcc)、输出电压处的电势将上升并达到电源轨(运算放大器能够达到的最高电压)。  

    在运算放大器晶体管内部、大多数内部电路的电压和电流往往偏置以实现线性运行。 由于运算放大器在 AOL、内部偏置电路、噪声水平、Vos 和其他各种环境中的增益、Vout 的电势往往会升高。  

    当输入悬空时、他们的任何放大器是否可以输出低电平(故障)?

    如果满足特定的环境条件、则是可能的。 或者 Vee 配置为比 Vcc 更负。 但通常它会向 Vcc 向上漂移、尤其是使用单电源轨时。  

    如果您有其他问题、请告诉我 。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的反馈。 但使用相同电路时、TP2584 Datasheet_TP2581-TP2582-TP2584.pdf (来自竞争对手3Peak)显示的结果截然不同、输出低电平(单5V 电源)、这非常奇怪、客户想搞清楚原因。  

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM294.2000的输入端是 PNP 晶体管的基极;在正常操作过程中、基极电流必须能够从输入端流出并流入地面。 当电流不能从输入流出时、输入晶体管被切断、其行为就像其电压处于 VCC 处一样。 (对于 LM2902、VCC 甚至不是有效的输入电压。)

    TP2584似乎是 CMOS 运算放大器。 输入偏置电流是通过 ESD 保护二极管的漏电流、无论它是正还是负、都有些随机。 浮动输入会导致随机输出;您看到的低电平无法保证。

    对于任何运算放大器、如果您希望开路输入的输出为低电平、那么您必须在输入端添加一个下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    理解、感谢您的回答!

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您发送编修。

    此致!

    Raymond