This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211IDGKT 最大交流输出电流问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1482926/opa211-opa211idgkt-maximum-ac-output-current-question

器件型号:OPA211

工具与软件:

您好!

德州仪器(TI)票证编号 CS2703458讨论了一个关于器件型号为 OPA211IDGKT 的最大交流输出电流的问题。  在我被告知将我需要澄清的项目发布到本论坛之前、TT 中已经发生了一些反复的讨论。

以下是我在 TT 中发布的需要帮助的最新问题:

1) 1)  根据在票号  CS2703458中向我提供的信息、我还不相信我不必担心 OPA211IDGKT 运算放大器可向负载提供的最大交流电流。  在我的应用中、我计划驱动负载的交流频率范围可以是500Hz 到10kHz 之间的任何值。  目前在我的设计中、我的负载电阻值等于 OPA211IDGKT 的输出连接到的182.9欧姆。  OPA211IDGKT 具有+15V 和-15V 直流电源、可接收+和–Vcc。  在这种情况下、假设 OPA211IDGKT 可施加于负载电阻的最大输出电压等于15Vp、则会使82.01mA 的电流穿越负载电阻、其值为247Vp。  我可以轻松地在本例中从 OPA211IDGKT 的输出端向182.9 Ω 负载施加15Vp 电压(500Hz 至10kHz 任意值)、而不会对运算放大器造成任何损坏吗?

2) 2)  OPA211IDGKT 产品说明书显示30mA 的最大输出电流值。  这是30mA DC 吗?  上一个问题出现了一种超过30mA 的情况、因为我将峰值交流电流的82.01mA 驱动到负载、这就是我的团队出现危险信号并需要德州仪器(TI)帮助的原因。

提前感谢您向我们提供有关我们所关注问题的澄清。  数据表并没有让我们明显地看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominick、

    正如您所提到的、OPA211可以买到关于30mA 的器件。 图37突出显示了该器件的输出电压与输出电流间的关系。 如果您要拉取连续电流、问题不仅在于其提供此电流的能力、而且在于器件升温时的结温。 对于任何给定器件、如果数据表中突出显示的输出电流为 X (不包括任何其他性能限制、如结温)、则它应能够在交流信号峰值时提供 X 电流。 对于您重点介绍的应用、器件将无法提供应用中所需的电流量。 您能否分享任何其他性能要求、以便尝试找到适合您的应用的器件。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio:

    感谢您为我们提供的详细信息。  您的回复大大澄清了该特定运算放大器的电流和温度限制、我们发现它对我们很有帮助。  由于我对此运算放大器驱动的负载电阻有一定的控制、因此我将尝试调整设计的该区域、以便可以在其规格范围内使用此运算放大器。  我不太愿意更改设计中当前使用的运算放大器的器件型号。  感谢您突出显示运算放大器数据表中所示最大输出电流的定义。

    我要将此项目标记为已解决。  如果我们未来有任何需求、我们将与之联系。  感谢您投入宝贵的时间给予我们宝贵的见解。

    Dominick