This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TLV7011 @ 2.7V VCC 的 VOH / VOL 详细信息

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484026/tlv7011-voh-vol-details-for-tlv7011-2-7v-vcc

器件型号:TLV7011

工具与软件:

你(们)好  

 我们 在设计中使用 TLV7011DPWR、并希望其工作电压@ 2.7V。 该器件的输出将与 FPGA 相连接。 为了检查接口兼容性/逻辑电平兼容性、我们需要 TLV7011DPWR @ 2.7V 的 VOH / VOL 详细信息。  TLV7011DPWR 数据表中提供的 VOH / VOL 详细信息仅 适用于5V 工作电压。  您能否分享2.7V 工作电压要求的详细信息?

此致、

Sivakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然没有保证限值、但图14和16表明、对于非常小的输出电流、压降非常小。

    FPGA 输入的漏电流是多少? 是否有一些额外的负载(如上拉/下拉电阻器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

    Sivakumar

    建议使用 数据表中的1.8V 典型值曲线来指示2.7V 时的预期结果。  使用1.8V 曲线的好处是、这将比您在2.7V 时看到的情况更糟

    卡盘