This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA254:理论计算和实际值之间的矛盾

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481856/ina254-contradiction-between-the-theoretical-calculation-and-practical-values

器件型号:INA254

工具与软件:

您好!

我已使用 INA254A2运行测试。 数据表中 INA254A2的增益 为40mV/A。

我已将 R203的位置更改为 R204、以使 REF1和 REF2均接地。 此外、我将向上提起引脚10以输入-2.5V IN、从而与 VS 中的+2.5V 一起激活电路板。  

情况如下

当我向 IS+输入一个30 A、而 IS -时、它会给我1.5 V 的输出、假设我应该得到1.2 V  

基于理论计算:

Vout = I X 增益

VOUT = 30A X 40mV/A

VOUT = 1.2V

我可以得到有关这个问题的解释吗?

谢谢你

此致、

Willie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie、您好!

    当您将引脚10更改为以-2.5V 为基准时、需要确保所有接地均设置为-2.5V、包括电流源的接地端。 接地不一致可能会导致该问题。

    测试此情况的最简单方法是将引脚10焊接回电路板、并将-2.5V 电压施加到 EVM 上的 GND 测试点。  此外、确保电流源的接地端与器件的-2.5V 接地端相同。

    请告诉我这是否可以解决此问题。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    我已经尝试了你的建议,它不能正常工作。

     

    当我送入0A 至30A 电流时、它能够生成正确的输出。 然而、当负电流泵入电路板的 IS+和 IS-时、将不会产生读数。

     

    请告知我下一步该怎么做。

     

    谢谢你

     

    此致、

    Willie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willie、您好!

    以下是我对设置的理解、但如果我错了、请进行更正:

    1. 您使用的是我们的 INA254A2 EVM
    2. 整个电路板的接地现在为-2.5V
    3. REF1和 REF2连接至电路板的接地端(-2.5V)

    如果出现这种情况、则器件处于单向模式。 我认为目的是将 REF1和 REF2引脚连接至1/2 Vs (0V)、然而、由于它们仍与电路板的接地相连、并且电路板的接地现在为-2.5V、因此您将在单向模式下运行。 为了解决此问题、您需要将 REF 引脚连接至大于电路板接地电压的电压。 数据表的第8.4节提供了有关这方面的更多信息。

    如果这样做 有帮助、请告诉我。

    此致!

    Holly