This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001:LMZ12001TZ-ADJ/NOPB

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484051/lmz12001-lmz12001tz-adj-nopb

器件型号:LMZ12001

工具与软件:

Dobrý den, pomozte mi prosím vyřešit problm s LMZ12001TZ-ADJ/NOPB - máme dvě různé dávky 36AF a 36AL - 36AF v problémů funguje bez zařízení 36AL nám nefunguje - obvod nedodává 3,3V na výstupu . Pokud vyměníme 36AL za 36 AF, zařízení funguje správně。 Děkujeme ó n za podporu Růženku ó n.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具/软件:您好、请帮我解决 LMZ12001TZ-ADJ/NOPB 的问题-我们有两个不同批次的36AF 和36AL - 36AF 在器件中正常工作、36AL 不能为我们工作-电路不能在输出端提供3.3V 电压。 如果我们将36AL 替换为36 AF、则表示器件可以正常工作。 感谢您对 Ruzek 的支持