This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:TLV3201AIDCK

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481257/tlv3201-tlv3201aidck

器件型号:TLV3201

工具与软件:

尊敬的您好

 

这是 来自 Flex 的 Janani

我们目前正在与我们的一家制造工厂合作收集以下信息

 

网址 :珠海

 

请为我们提供以下 MPN 的数据

MPN

这种规格

该设计的链接

作用力

最高回流温度

预热(°C)

液化时间(秒)

温度(°C)

时间(秒)

温度(°C)

时间 (秒)

TLV3201AIDCK

德州仪器(TI)

IC (线性)-比较器单路7V 德州仪器(TI) TLV3201AIDCK

 

 

 

 

 

 

 

注意:放置/施加的力:-  放置力/施加的力是将组件放置在 PCB 上所需的力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janani:

    最高回流焊温度为260°C 、请参阅下面的第4部分、了解回流焊曲线:

    MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    至于施加的力、我不能完全确定可以在哪里找到它。 请给我一些时间、看看我是否能为您找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janani:

    不幸的是、我无法在施加的力上找到任何导联。 我不确定我能在哪里找到这些数据、或者它是否存在。