This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:ZXFV4089总替代产品

Guru**** 2643285 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615, THS7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483799/opa615-zxfv4089-total-replacement

器件型号:OPA615
Thread 中讨论的其他器件: THS7316

工具与软件:

您好!

我将更新一个 PCB、该 PCB 使用现在已过时的具有直流恢复功能的二极管 ZXFV4089视频放大器。  ZXFV4089可实现以下目标:直流恢复、采样保持和黑电平钳位。  PCB 目前使用的 ZXFV4089几乎与数据表方框图中所示完全相同。  HOLD 引脚通过 FPGA 进行控制。

OPA615数据表显示了适用于直流恢复(图40、41)、采样保持(图45)和钳位视频(图44)的不同放大器/缓冲器配置。  但是、这些似乎都不能在一个电路中完成所有三项任务。  我认为最类似于 ZXFV4089的最佳解决方案是钳位视频图的修改版本、以便与 ZXFV4089方框图更加接近。

是否有类似的视频放大器配置(带或不带 OPA615)可执行与 ZXFV4089相同的完整功能?

谢谢!
Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    我相信您可以使用图44作为参考、并替换 ZXFV4089。  ZXFV4089上的保持为 OPA615引脚7上的 H_CL (保持控制)。  引脚11的 V_REF 映射到二极管器件的 REF (引脚3)、您可以使用无源器件构建其余电路。

    我承认二极管 IC 似乎集成了一些必要的布线选择和潜在的无源器件、但 OPA615可能是最佳选择、除非您需要具有直流恢复和集成滤波功能的全功能视频放大器。 这些器件是 THS73xx 系列视频放大器、例如 THS7316。

    此致!

    ALEC