This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:THS4130?的正负电源之间存在耦合

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4130, THS4130EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1483338/ths4130-there-is-coupling-between-the-positive-and-negative-power-supplies-of-ths4130

器件型号:THS4130

工具与软件:

您好:

使用 THS4130、我发现如果先给-5V 上电、它将耦合到+5V、但反过来则不会耦合。 可能是什么原因?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VCC + 和 VCC−之间有一个分压器 、用于设置默认输出共模电压:

    无论如何、绝对最大额定值禁止输入电压高于 VCC + 或低于 VCC。 这在您的电路中是否会发生、即 VCC + 上电之前是否有任何输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Applo、

    全差分放大器上的电源轨的电源时序需要考虑以下因素:

    -绝对最大额定值

    -保持输入悬空(无信号)直到 Vs+和 Vs-上电; FDA 是低阻抗输入,通过放大器传递电压,改变偏置

    -如果不提供 Vs+和/或 Vs-、则最负和最正的信号成为参考信号/电源信号。  例如、如果未提供 VS 信号、断电或 VOCM 引脚最终可以相互以输入为基准

    请提供您的设置的电路原理图或说明。  如果您使用的是我们的 THS4130EVM、请告诉我如何配置板。

    此致!

    ALEC