This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9144:TLV9144

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484313/tlv9144-tlv9144

器件型号:TLV9144

工具与软件:

大家好、我想知道 TLV9144是单电源还是双电源。 我喜欢在我的电路中使用此运算放大器、其中电源将为10VDC 和公共(GND)、并且我的输入可以低至+0.3VDC。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:  

    [报价 userid="558601" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484313/tlv9144-tlv9144 "]我想在电路中使用此运算放大器、其中电源电压将为10VDC 且通用(GND)、输入电压低至+0.3VDC。 [报价]

    TLV9144 可用于单电源轨或双电源轨。 下表是工作电压轨、单轨的最大电压为18VDC。 对于大于+0.3V 的信号、输入共模电压范围将正常运行。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、非常感谢您的回答。 是否能够测量共模电压。 此运算放大器的输出有多低? GND+0.3V?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:  

    GND–200mV 应足以满足设计裕度。 运算放大器数据表指定的值比 GND 低200mV、但这通常是在室温下发生的。 在整个温度范围内、我会说 VCM 输入电压应该在额定温度范围内从 GND 接近10Vdc。  

    好的。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond。