This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:TIA 电路的增益和相位测量

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479425/lmh6629-gain-and-phase-measurements-of-the-tia-circuit

器件型号:LMH6629
Thread 中讨论的其他器件: LMH32401

工具与软件:

您好!

我有一个在 PCB 上带有 LMH6629的 TIA 电路。 现在、我要测量 TIA 的跨阻增益和相位响应。 我没有交流电流源。 但是、我有交流电压源和 VNA。 如何测量? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ratul、

     感谢您联系我们。 我们已在实验室中完成了类似的设置、没有光电二极管或交流输入电流源。 我们使用的方法突出显示如下:

     这来自一个 PowerPoint、下面附加了更多详细信息。 确保 C1是您计划使用的估算光电二极管电容、然后 LMH6629 应设置为标准 TIA 配置、并具有适当的反馈电容以实现稳定性。

      我们已经开发了一种使用光电二极管设计 TIA 电路的工具。 您可以修改多个输入参数、例如输出电压范围、二极管电流、运算放大器选择等 在输出端、您可以看到瞬态+频率响应、噪声分析等 如果您想作为 CF 的起点、请查看 TIA 电路设计工具:  Analog Circuit Design Studio、  其中将针对所需的电路条件推荐 CF (以及最佳运算放大器)。 此外、如果您的电路不符合最低稳定要求、则在右下角窗口中将弹出一条警告。

    e2e.ti.com/.../3326.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我的应用没有光电二极管。 在这种情况下、C1和 C2值应该是多少? 我已使用 LMH6629在同相输入端仅使用交流电流源完成电路 TINA 仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ratul、

     很抱歉响应延迟。 未来是否会使用光电二极管? 否则、我会将1pF 的低输入电容值设置为一个示例。 但是、由于器件仅在增益大于或等于4V/V 时保持稳定、因此需要确保将 CF 设置为(Input/Cf)+ 1 > 4的值  

     下面是一个关于同一主题的 e2e 主题、包含了更多详细信息。 回复中的链接不起作用、但我在回复后给出的摘要是相同的信息: e2e.ti.com/.../opa818-testing-tia-without-photodiode

     如有任何问题、请通过上面的链接进行进一步说明。

      此外、作为更简单的快速方法、您可以使用以下 LMH32401EVM 中的相同值、其中显示了在没有可用电流源的情况下如何使用电压源进行测试。 LMH32401作为集成反馈电容、以保持放大器稳定、需要为 LMH6629添加该电容。

    谢谢!

    SIMA