This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:高电压放大器

Guru**** 2747085 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3091, THS3491, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481098/buf634a-high-voltage-amplifier

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件:THS3491、THS3091

工具与软件:

您好!

我需要一个输出幅度为16 Vp-p 的放大器来提供50欧姆负载。 带宽高达100 MHz、上升/下降时间为6ns。

我是否可以将 THS3091或 THS3491用作 初级级、将  BUF634A 用作输出级并在 它们之间使用一个电压放大器?

还有其他解决方案吗?

 

非常感谢!

Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeny:

    THS3491应该能够满足您共享的要求、无需额外的阶段。 数据表中的图8-24 显示了20Vopp 信号、突出显示了器件的压摆率性能作为参考。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复。

    我们已经将 THS3491用作20Vp-p 的100 MHz 放大器、其工作性能非常好。

    但我忘记注意到一个重要的细节。 我们现在需要一个内部阻抗为50欧姆的放大器、 即在 OA 输出端串联一个50欧姆的电阻器和一个双倍的输出电压。 在其他工作中 、放大器需要为100欧姆的负载提供32Vpp。

    是否使用标准 VV 或 CV 运算放大器。

    此致

    Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Evgeny:

    遗憾的是、我们目前还没有任何器件可以安全地达到如此高的摆幅。 您的设计中所需的是50欧姆吗?  如果设计位于同一块板上并且相对靠近、我们可以不使用阻抗匹配电阻器。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    它应该是一个输出放大器,标准输出阻抗50欧姆用于我们再制造的发电机。 所以我可以将 BUF634A 与 输入端的晶体管电压放大器配合使用。 "怎么样? 可以采用另一种解决方案、例如电流输出放大器吗?

    谢谢

    Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeny:

    我对您对 BUF634A 级的需求以及您可以使用的放大器的相关问题感到有点困惑。 您能否画出一个方框图、包括设计所需 的内容以及不同 节点所需的 Vpp 内容。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我会从一开始就尝试解释。

    我尝试用输出放大器代替由我公司生产约30年的任意和函数发生器。

    最初、这些是分立式晶体管上的放大器、然后是混合 IC。  据我所知、合适的单片集成放大器并不存在、也从未有过。

    技术要求: 向50欧姆负载提供16 Vp-p 的输出幅值。 带宽高达100 MHz、上升/下降时间为6nS、 如我在上文所述。

    现在、我将  还使用微电路的晶体管上开发一个新的 amplifiee2e.ti.com/.../KH563-1-_2D00_-autosave-25_2D00_03_2D00_04-14_5F00_49.TSCr。  我想 使用  BUF634A 作为输出级、而不是 分立式晶体管上的发射极跟随器。  有可能吗?

    非常感谢

    Evgeny

    P.S.我多次尝试插入我的初步原理图 、但收到了这样的消息:

    发生了一个内部问题、阻止您成功完成操作。 已记录详细信息以供站点管理员解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeny:

    很遗憾、BUF634A 也可能不适用于此应用。 具有最大推荐电源的摆幅仍会垂直于电源轨。 我确实向您发送了一个朋友请求、要求您离线继续对话、以了解我们在您的应用程序中是否还有其他可以考虑的内容。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio、尽管它没有解决问题、但非常感谢您的帮助。