Other Parts Discussed in Thread: OPA322, TINA-TI
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI
工具与软件:
团队成员、您好!
SPICE 模型是否具有容性负载参数? (模拟负载与容性负载?) 我的客户认为使用 ~10nF 负载。
此致、
Shotaro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shotaro:
是的、我们的宏模型专为电路的稳定性进行建模而设计-请查看以下链接:
https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html
容性负载的电路稳定性是电路配置(如增益)的函数、通常以小信号过冲的形式显示在图中-如下所示。

为了确保工艺和温度变化时的稳定性、建议电路的最大过冲为25%(对应于45度相位裕度)。 对 OPA322直接驱动进行仿真(无 Riso) 10nF 负载仅显示3度的相位裕度-请参阅下文。

G=1时 OPA322的边际稳定性可通过运行瞬态仿真来确认-这显示了一个大约100%过冲的小信号过冲-见下面。

为了确保以建议的45度相位裕度稳定运行、有必要在闭环7ohom Riso 电阻器之外添加 、如下所示。

瞬态仿真确认小信号过冲为19%时可实现稳定运行-如下所示。

为了方便您的客户、我在下面附上了 OPA322的 TINA-TI 仿真文件。
您的客户可以通过单击以下链接 https://www.ti.com/tool/TINA-TI 来下载免费版本的 TINA-TI PSpice 仿真器