This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1812-Q1:TLV1812QDGKRQ1

Guru**** 2487405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481961/tlv1812-q1-tlv1812qdgkrq1

器件型号:TLV1812-Q1

工具与软件:

请提交以下器件的 IMDS  

77004214 - TLV1812QDGKRQ1

我们的公司 ID  

公司 ID -241844

公司名称- AGS VISIONS PRIVIONAL LIMITED

最终客户:JLR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我不完全确定 IMDS 报告上应包含哪些内容、但请 通过此链接 获取质量、可靠性和封装数据。

    如果它没有您需要的所有信息、请向 客户支持中心提交请求单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送直接链接以在 TI 网站上申请 IMDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    E2E 主要用于器件的应用支持;我对 IMDS 没有太多经验。 IMDS 是否为"国际材料数据系统"?

    我查看过其他 E2E 帖子、似乎该申请之前已通过客户支持中心的 TT 处理、您能否通过该 TT 提交请求 IMDS 报告?