This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700EVM:INA700EVM

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484944/ina700evm-ina700evm

器件型号:INA700EVM
Thread 中讨论的其他器件:TI-SCB

工具与软件:

您好!

我需要电流检测监控模块或 EVM、建议满足以下要求。

所需的4个通道监测每个通道应具有以下规格  

1)最大电流10A

电压为+5V、-5V、+15V、-15V 4通道


2)测量感应电流

3)监测电压

通过 PXI AI 监控上述电压和电流  

此致、

shivaraj.r   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivaraj、您好!

    您在查找的 EVM 是 INA4235EVM 或 INA4230EVM、网址为: https://www.ti.com/tool/INA423XEVM。对于电压测量、我们的器件只能处理高达48V 的正共模电压、因此如果不进行修改、不能在负电压下工作。 我们的任何数字功率监控器无需修改即可执行负电压共模操作。 如果您要使用具有负电压的 EVM、对于您的设置、您可以使用-15V 为 GND 引脚供电、使用-10V 为器件供电(使您的+15V 有效+30V、然后相应地手动调整结果值)。 然后、您需要在 EVM 和 MCU 之间连接一个数字隔离器(如果使用我们的固件/GUI、则为 TI-SCB)。 以下是一些示例:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608 

    请注意、请确保 INA 与所用隔离器之间的逻辑电平兼容、尤其是逻辑低电平。 请注意、许多隔离器针对隔离的每一侧具有不同的规格。 逻辑电平转换器还可以用于弥补两者之间的不匹配。

    如果您需要集成式分流器件(如 INA700EVM)、也没问题、但您需要其中4个、因为它们是单通道的。 您还需要一个负电压隔离器  

     您还可以使用隔离式 ADC (https://www.ti.com/isolation/isolated-adcs/overview.html)、使用一个来表示电流、使用一个来表示电压、然后自己进行功耗数学运算。  

    此致、

    Mitch