This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:与 ADC3663搭配使用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3663, THS4561, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484978/ths4561-use-with-adc3663

器件型号:THS4561
主题中讨论的其他器件:ADC3663THS4551、THS4541

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户尝试将 THS4561与 ADC3663搭配使用、他们对这种用法有一些疑问。

输入参数:信号带宽2MHz、增益1V/V

如何在其配置中设置共模电压?

此外、ADC3663数据表中提到 THS4561的可用频率范围是多少:

THS4561带宽(例如1V/V 增益下的60MHz)之间有何差异。

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    ADC3663具有一个 VCM 共模基准引脚、该引脚是一个输出、此处的典型电压为0.95。  这无法在 ADC3663内设置、它本质上是一个"固定的"VCM 值。  该 VCM 0.95V 信号路由至驱动 ADC 的 FDA 的 VOCM 引脚。

    在考虑 FDA 规格时、可以了解 ADC3663数据表中的可用频率范围。  对于 THS4561、FDA 具有60MHz  小信号带宽 且增益为1V/V  在查看 THS4561的电气特性表时、您还会看到1V/V 的增益  大信号带宽 20MHz (Vout = 4Vpk-pk)。  ADC3663的输入满量程范围为3.2Vpk-pk;设计指南建议放大器输出3.6Vpk-pk 以补偿1dB 的干扰滤波器损耗。  这与 THS4561数据表上的 Vo = 4Vpk-pk 类似、这意味着我们应考虑 FDA 大信号带宽。  我建议查看 THS4561数据表中的图7-2。

    现在我们了解了单位增益下的大信号带宽(缓冲器、1V/V 增益)、我们可以考虑增益将如何影响带宽。  电压反馈放大器(包括 FDA)在增益和带宽之间有一个关系、称为增益带宽积(有时为 GBW 或 GBWP)。  该关系显示了增益和带宽如何成反比:增益的增大会导致带宽的减小、反之亦然。   

    如果我们假设 ADC3663数据表使用的 FDA 增益为7V/V、并假设 FDA 在3.6Vpk-pk 输出摆幅下具有21MHz 的大信号带宽(或接近该带宽)、我们可以了解可用频率为21MHz /(7V/V)=~μ V 3MHz。

    如果您考虑其他 FDA THS4551和 THS4541、则可以在此处观察到类似的理解。  FDA 在数据表中还具有谐波失真测量和图;对于 THS4561、HD2和 HD3在3MHz 下大于-70dBc。  在较高频率下、谐波失真将继续恶化;当您检查更高带宽的 THS4541时、3MHz 下的 HD2和 HD3值<-100dBc (-100dBc 和更低越好)。

    总之、您需要考虑您的 ADC 满量程输入范围(FSR)、FDA 增益和带宽功能、电源电压、共模电压和失真要求、以便为 ADC 驱动电路选择合适的 FDA。

    我希望这可以帮助您继续获得设计支持。

    如果需要、您可以在此处回复或发送一封电子邮件、共享客户信息及其电路(如果他们需要设计帮助)。

    此致!

    ALEC