This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547EVM:对于 OPA549可提供类似产品?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475143/opa547evm-similar-available-for-opa549

器件型号:OPA547EVM
主题中讨论的其他器件:OPA549

工具与软件:

您好!

是否有类似的 EVM 可用于 OPA549? 即使是 Gerber 文件也足以正常工作、无需成品 EVM。

此致、

Johannes Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    很遗憾、我们没有适用于 OPA549的 EVM。  

    如果您愿意、我可以在 Altium 中创建一个非官方电路板、并按您的方式发送文件。  

    您是否希望使用这些文件作为参考、或用于构建物理评估板?

    我们还将拥有一款具有10A 电流驱动的类似器件、期待在今年8月推出 APL。 此器件将具有比 OPA549更高的性能、并且还具有可在 APL 上使用的 EVM。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    感谢您的报价、这将是很好的! 我正在寻找用于构建物理测试板的参考资料。

    新设备听起来也不错、但八月对于当前时间线来说太晚了。 感谢您提供的信息!

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:  

    没问题。 我将在完成设计后回复此主题。 我希望这可以在明天的某个时候准备好。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、
    您是否有关于此主题的最新信息?
    谢谢!
    此致、
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    我很抱歉耽误了时间,我是在其他项目之间。  

    董事会已完成85%、将在周一之前完成。  

    电路板的电气完成度为95%、但需要叠加和最后一个浏览。  

    有些元件会是 DNP、但如果您希望看到电路板上缺少任何特定特性、请告诉我。  

    再次抱歉耽误您的时间、

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、
    没问题、您的设计看起来很好-谢谢您的努力!
    此致、
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:  

    我在本回复中包含了电路板的设计文件。  

    如果您有任何问题、请联系我们。

    e2e.ti.com/.../OPA549_5F00_REF.zip

    谢谢!

    Jacob