This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903PWRG4 RevA 和 RevB 之间的 LCR 特性差异

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484747/lm2903-lcr-characteristic-differences-between-lm2903pwrg4-reva-and-revb

器件型号:LM2903

工具与软件:

您好!

我将与之联系、询问与 LM2903PWRG4修订版本更改(尤其是从修订版 A 更改为修订版 B)相关的潜在影响。

我们担心可能的 LCR (引脚之间的寄生电感、电容和电阻)差异、这些差异可能会由于此版本更改而影响我们的电路内测试(ICT)流程。

如果您能澄清以下几点、我们将不胜感激:

  1. RevA 和 RevB 之间的封装、内部结构或制造工艺是否存在任何可能影响 LCR 特性(例如引脚间电容、电感、电阻)的变化?
  2. 此类变化(如果有)是否可能影响 ICT (LCR 测量)的结果?
  3. 如果是、您能否提供此类变化的程度以及规格范围内的预期容差范围?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以(新版本使用全新的模具)。

    2.是的。

    3.数据表中显示了一些典型特征(LM2903B 使用了新芯片)。 更多信息不是公开的(甚至是已知的/经过测试的)、无论是旧版本还是新版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复!