This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV365:SPICE 进行容性负载仿真

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484650/tlv365-capacitive-load-simulation-by-spice

器件型号:TLV365

工具与软件:

团队成员、您好!

SPICE 模型是否具有容性负载参数? (模拟负载与容性负载?) 我的客户认为使用 ~10nF 负载。

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    是的、SPICE 模型具有容性负载参数。 TINA 模型包含输出阻抗和其他行为方面、可准确驱动容性负载。

    另请参阅数据表第12页、根据所需增益为10nF 负载选择合适的隔离电阻器(Riso)。

    我还仿真了具有10nF 容性负载的缓冲器电路。 请查找有无隔离电阻器(Riso)时的瞬态响应。 通过将一个 Riso 与输出串联安装、此运算放大器是稳定的、并且它在没有任何 Riso 的情况下不稳定。  

    e2e.ti.com/.../tlv365-cap-load-drive-e2e.TSC

    此致、
    Aditya