This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:为什么的阶跃响应较慢?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, OPA2182, TLV9352, OPA2991, OPA1688, OPA196, OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475446/tlv9352-why-is-the-step-response-of-is-slow

器件型号:TLV9352
主题中讨论的其他器件: OPA2991OPA1688、OPA2197 、OPA2182、 OPA196、OPA191OPA192

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TLV9352、遇到阶跃响应缓慢。

客户希望知道原因是什么。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——情况

带宽

同相增益14.  

您能否看到随附的 Excel 文件?

要求

-输入:应用在-0.71V 到0.71V 的步长。

-输出:假设从-10V 变化到10V。

各项结果

-输入:稳定在1us

-输出:稳定在6.5us

-输出电压上升的行为首先接近数据表中的压摆率,
然后在中途变为0.5V/us。

e2e.ti.com/.../Question-about-TLV9352.xlsx

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一三:

    [quote userid="119143" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475446/tlv9352-why-is-the-step-response-of-is-slow 开始时、输出电压升高的行为接近于数据表中的压摆率、
    但在中途变为0.5V/us。

    输出初始响应似乎与数据表中指定的值相匹配、其中输出的上升时间约为1.2usec (基于边沿响应处10%至90%的压摆率、时序)。  

    TLV9352可能会提高了 IC 中的压摆率实现、其中可能会产生长尾响应、并在设计中返回到自然压摆率。 我没有看到数据表中描述了该功能、因此我必须验证这一点。 换句话说、当输出接近其设定点时、~0.5V/us 可以返回到其自然压摆率。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa332a/sloa332a.pdf?ts = 1739847237513

    我不知道您对输出响应时序的设计要求是什么。 如果整体阶跃响应不符合客户的要求、我们可能必须找到满足要求的替代运算放大器。 请指定应用中的成本和性能要求。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    当我查看波形时、我也认为这可能是转换增强的效果。

    但是、数据表中没有提到这一点。

    请尽快对此进行调查。

    如果未配备压摆增强、您能否了解原因?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一

    当我查看波形时、我也认为这可能是压摆增强的效果。

    是的、 TLV9352 (GP 运算放大器)具有转换增强功能。 通常、自然压摆率可能是升压20V/us 的1/10。 我不知道如何在芯片中实现设计器、因此我必须为这些图找到设计器。  

    这是由 GPAMPS 设计的、可能需要几天时间才能得到设计人员的回复。 我会告诉你的。  

    此致!

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一

    TLV9352设计基于 OPA2991内核、当 VID 输入低于100mV 时、压摆率约为0.5V/us、请参见下图。 这与您在测试结果中观察到的结果一致。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    我知道 TLV9352具有转换增强功能。

    我将与客户分享这些信息。

    我选择了 OPA2197和 OPA1688作为替代。

    如果您有其他候选人、请告诉我。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    OPA2197具有转换增强功能。

    因此、OPA1688是唯一的备选器件。

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    TLV9352属于通用运算放大器系列、OPA2197属于精密运算放大器系列。

    qingsheng zhong 说:
    OPA2197具有压摆增强。

    是的、然而、OPA2197不应像 TLV9352那样出现长尾响应。 您对于该应用的阶跃响应要求是什么?  

    OPA2197会有轻微的延迟、但约为1.8us 或更佳、而不是6.5us。  

    e2e.ti.com/.../OPA2197-Step-Response-timing-02212025.TSC

    在精密运算放大器系列中、我们有多个运算放大器可供选择、请参阅随附列表。 此类选项中还有其他高压摆率运算放大器。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html?login-check=true#480=2&23typ=10%3B20&sort=22typ;desc&

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    我知道 OPA2197可能会替代它。

    我将再次确认。

    顺便说一下、客户还有一个问题。

    客户无法使用 PSpice 模式仿真确认压摆增强运行。

    TLV9352 PSpice 仿真模型是否包含 Slew Boost 功能?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户关心此问题。
    是否有可能 OPA2197未像 TLV9352那样反映在仿真模型中?

    您能否使用实际的 OPA2182测量阶跃响应?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    qingsheng zhong 说:
    是否可能 OPA2197未像 TLV9352那样反映在仿真模型中?

    我之前的回复是、TLV9352源自通用运算放大器团队、opa2197是精密运算放大器团队(PRAMPS)的一部分两个团队是 TI 的两个不同的业务实体。  

    作为精密运算放大器应用团队的产品支持人员、我从未遇到过 PRAMPS 中由于压摆增强功能而导致的阶跃响应延迟的 OPA2197或 OPA219x (OPA192、OPA196、OPA191等)系列相关问题。  OPAx19x 系列用于支持多路复用器的运算放大器、以连接 ADC 及其相关应用、请参阅下图。 其阶跃响应行为与某些通用运算放大器(例如 TLV935x 或 TLV915x 系列)完全不同。  

    将会有一些微秒的延迟、但与 TLV9352的阶跃响应行为完全相同。  

    您能否使用实际 OPA2182测量阶跃响应?

    我可以代表您进行测量、但您需要告诉我阶跃响应和驱动负载要求。 此外、我可能需要从 TI 网上商店订购 OPA2197和 OPA2182运算放大器(我在实验室中没有这些、我不知道我们的验证团队也有这些库存)。 无论如何、在实验室中接收运算放大器并为您进行测试都需要时间。

    请提供阶跃响应要求、包括您感兴趣的运算放大器封装信息、我可以执行这些测试。 请记住、可能需要长达10个工作日才能获得测试结果。  

    如果您要继续申请、请告知我。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    正如您提到的、OPA2197能够确认阶跃响应。

    我将与客户分享这些信息。

    就 TLV9352而言、数据表中未介绍压摆增强。

    我认为需要 在数据表中添加转换增强功能说明和阶跃响应波形。

    您可以考虑一下吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    正如您所提到的、OPA2197可以确认阶跃响应。

    很好。 您进行了测试并找出答案。 是的、尽管我们的精密运算放大器具有压摆增强特性、但对于小输入信号而言、不存在压摆率问题。  

    我认为需要 在数据表中添加压摆增强函数说明和阶跃响应波形。

    我 建议修改 这些通用运算放大器数据表中的压摆增强说明-这是由我们的系统工程师团队完成的。 遗憾的是、数据表的修订是一个漫长而耗时的过程;它有多个不同层级的审批流程。

    我将关闭该查询。 感谢您的反馈!

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    客户了解情况。

    我同意关闭该主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi